Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser development team earns the AMA Innovation Award

iTHERM TrustSens recognized as an exceptional innovation in the field of sensors and instrumentation

Дата публикации: 26.06.2018

With its innovation, the development team from Endress+Hauser Wetzer, the center of competence for temperature measurement technology headquartered in Nesselwang, Germany, prevailed against 35 German and international competitors to win the award. The iTHERM TrustSens thermometer was designed especially for hygienic and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries.

The instrument features automated and fully traceable inline self-calibration, eliminating the risk of non-conformities and leading to superior product safety and process efficiency. In addition, the integrated Heartbeat Technology enables continuous self-diagnosis and verification without interruption of the process.

The AMA Innovation Award, which is given to innovative research and development teams by the AMA Association for Sensors and Measurement, is considered one of the industry’s most coveted awards. The awards ceremony was held on 26 June 2018 during the Sensor+Test trade fair in Nuremberg, Germany. The Promass Q Coriolis-based flowmeter from Endress+Hauser was also nominated.

Further information about the award-winning product, plus an interview with the development team, is available in the downloads section in the right-hand column.

Загрузки

    DE_Hintergrundtext_Interview_iTHERM TrustSens.zip

    EH_Media Release_AMA Award_26-06-2018.zip

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион