Автоматическая система защиты от перелива

Защита от перелива - с системой, сертифицированной по ГОСТ Р МЭК 61511 и удовлетворяющей API 2350 это несложно

После недавних инцидентов было проведено планомерное переоснащение систем защиты от перелива. Лучшей практикой управления резервуарами хранения в отрасли теперь считается соблюдение требований обязательных стандартов API 2350 в комбинации со стандартами функциональной безопасности IEC 61511(ГОСТ Р МЭК 61511).Наша автоматическая система защиты от перелива выявляет, отображает и предотвращает перелив опасных продуктов в резервуарах хранения на химических и нефтехимических предприятиях. Эта система дополняет наши решения для резервуарного учета и измерения параметров продуктов в резервуарах

Автоматическая система защиты от перелива, соответствующая API2350 и стандарту функциональной безопасности МЭК 61511 ©Endress+Hauser

Автоматическая система защиты от перелива, соответствующая API2350 и стандарту функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61511

Работа с полным контуром безопасности

Стандарт API 2350 определяет способы, с помощью которых собственники и обслуживающий персонал предприятий могут предотвратить перелив резервуаров. Для этого требуется внедрение системы оценки рисков.Функциональная безопасность как таковая может быть применена только к полным контурам безопасности.Наша комплексная автоматическая система защиты от перелива сертифицирована независимыми международными инспекторами на соответствие требованиям SIL2 и SIL3.

Функциональный тест системы защиты от перелива 16 резервуаров за 5 минут

Согласно ГОСТ Р МЭК 61511 и API 2350 с определенной периодичностью необходимо выполнять контрольные проверки функции обеспечения безопасности прибораДанные тесты подтверждают соответствие функциональных возможностей прибоной системы безопасности установленным требованиям. Встроенная функция контрольной проверк автоматической системы защиты от перелива в автоматическом режиме тестирует все относящиеся к безопасности приборы: сигнализаторы уровня, реле безопасности, сигнальный рупор и проблесковый маяк. И все это нажатием всего на одну кнопку.

Менее чем через 5 минут тест будет выполнен и система сгенерирует отчет, который можно вывести на печать через USB-разъем.Это в значительной степени сокращает время, затрачиваемое на пуско-наладку и обслуживание, а также связанные с этими процедурами издержки.

Безопасность с автономной приборной системой безопасности (ПСБ).

Для обеспечения функциональной безопасности и соответствия самым жестким требованиям стандартов безопасности, каждая ПСБ должна быть независимой от основной системы управления процессом. Все элементы контура безопасности, включая датчики уровня, средства контроля и устройства сигнализации, должны быть частью исключительно ПСБ.Автоматическая система защиты от перелива полностью автономна. Она дополнительно оснащена источником бесперебойного питания с периодом работы от аккумулятора не менее 30 минут.

Автоматическая система защиты от перелива

©Endress+Hauser

Загрузки

Выберите рынок / регион