Пограничное устройство является значимым элементом приложений промышленного интернета вещей.
При этом существуют IIoT-решения, в которых можно получить преимущества и без использования пограничного устройства.
Пограничное устройство обеспечивает автоматическое формирование перечня приборов и устройств, установленных на предприятии. Без него всю эту информацию пришлось бы вводить вручную.
Данная статья начинается с базовых понятий, таких как различие между OT и IT.
СодержаниеСодержание
В чём разница между OT и IT?
Прежде чем перейти к рассмотрению пограничных устройств, разберёмся с основами. Что именно означают термины OT и IT?
Под IT понимается информационная технология. В промышленной среде IT отвечает за компьютеры на предприятии, инфраструктуру интернета и интрасети, хранение данных, а также за обеспечение безопасного электронного обмена данными.
Под OT понимается операционная технология. OT — это сеть, в которой находятся полевые приборы, системы промышленного управления, средства мониторинга и где осуществляется обмен технологическими данными. Сегодня OT и IT сближаются благодаря развитию промышленного интернета вещей.
По сути, полевые приборы начинают передавать данные через интернет для анализа, а полученная информация отображается в наглядных панелях управления с использованием облачных вычислений. При этом больше нет необходимости извлекать данные непосредственно из системы управления.
Если вернуться на несколько лет назад, OT не являлась по-настоящему сетевой технологией. Сетевые соединения на уровне поля практически отсутствовали, а большая часть информации передавалась по аналоговым сигналам — и сегодня на многих объектах по-прежнему используется значительное количество сигналов 4–20 мА.
Позднее на уровне OT появились различные проприетарные протоколы, которые обеспечили цифровую связь между системой управления и интеллектуальными полевыми приборами.
OT и IT
Сегодня ситуация на уровне поля выглядит иначе. Мы видим цифровые протоколы на базе Ethernet, которые соединяют интеллектуальные датчики с системой управления и интернетом. Не стоит забывать и о беспроводных датчиках, использующих такие протоколы, как Bluetooth® и WirelessHART. Беспроводное соединение — один из самых простых способов сбора данных и их интеграции в облачные вычисления.
Вслед за сближением OT и IT появляются не только новые возможности, но и новые вызовы. Использование облачных технологий в среде OT/IT позволяет создавать эффективные решения для мониторинга с расширенным анализом данных, которые можно просматривать из любой точки предприятия через простую и наглядную панель управления. Что касается вопросов безопасности, производители активно работают над тем, чтобы обеспечить надёжное, защищённое соединение высокого уровня между полевым уровнем и облаком, предотвращающее утечки данных.
Экосистема IIoT Endress+Hauser
Соответствие признанным стандартам кибербезопасности позволяет заказчикам доверять экосистеме IIoT Netilion как надёжной среде для хранения и обработки данных.
Что такое пограничное устройство?
Если на предприятии используется сеть с коммуникацией HART и возникает вопрос, как получить доступ к данным без вмешательства в технологический процесс, здесь на помощь приходит пограничное устройство. Пограничное устройство — это сетевой элемент, предназначенный для соединения локальной сети предприятия с внешними сетями, что позволяет централизованно собирать данные. При этом не имеет значения, используется ли проприетарная или открытая сеть: пограничное устройство обеспечивает передачу локальной информации во внешнюю сеть. Если в системе задействованы разные протоколы, оно также выполняет преобразование данных, обеспечивая связь между границами различных сетей.
Облачное приложение должно быть наполнено данными от всех интеллектуальных устройств. В зависимости от используемого сервиса это можно сделать вручную — с помощью приложений для сбора данных и последующего создания цифровых двойников. Однако для анализа диагностической информации или автоматического наполнения данных требуется пограничное устройство, которое обеспечивает безопасное соединение между полевой сетью и облачной средой.
Представьте, что вы контролируете технологические параметры с помощью пограничного устройства и облачных вычислений, и в какой-то момент интернет-соединение между пограничным устройством и облаком пропадает. Что происходит дальше? По сути — ничего. Пограничное устройство будет сохранять всю информацию до тех пор, пока соединение не будет восстановлено, поэтому никакие технологические данные не будут потеряны.
Однако важно помнить: не все пограничные устройства поддерживают локальное хранение данных. Нужна ли эта функция, зависит от конкретного применения и сервиса, который вы планируете реализовать на предприятии — в каждом случае требуется подходящее решение, обеспечивающее нужные преимущества при правильном выборе.
С учётом всех особенностей можно сказать, что пограничные устройства обеспечивают простую интеграцию и высокий уровень безопасности передачи данных. Поскольку они открывают дополнительный канал для передачи информации, это никак не влияет на систему управления технологическим процессом.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .